Quelle fonction permet d'envoyer un message à partir de l'automate M340 ?
La fonction SEND_EMAIL permet d'envoyer un message électronique par l'intermédiaire du port Ethernet de l'UC d'un automate M340.
SEND_EMAIL fonctionne correctement, l'adresse IP du serveur SMTP et les destinations utilisables des messages doivent d'abord être configurées dans le logiciel Control Expert.Remarque : Le service SEND_EMAIL est limité au port Ethernet intégré. Il n'est pas pris en charge par l'intermédiaire des modules NOE.