En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment configurer rapidement un bouton sans fil et sans pile de référence XB5R et XB4R ?

La configuration s’effectue à partir des deux boutons OK et >I durécepteur programmable et en deux étapes bien distinctes.

XB5R

Choix de la sortie relais Q1 ou Q2 et choix de la fonction associée à cette sortie (monostable, bistable, deux entrées)


Cette opération doit être effectuée comme suit :

  • appui de 3 secondes sur les 2 boutons OK et >I,
  • choix de la sortie :
    modification par appui successif sur le bouton >I : les diodes situées à côté de Q1 et Q2 sont successivement activées et indiquent quelle sortie sera active,
    validation par le bouton OK.

  • choix de la fonction associée à la sortie
    modification par appui successif sur le bouton >I
    validation par le bouton OK.
Monostable :  clignotement 2Hz ;   génère une impulsion de une seconde,
Bistable :        clignotement 4Hz ;   un premier appui active la sortie, un deuxième la désactive,
Arrêt/Marche :                            deux boutons. un pour l'arrêt, un pour la marche.

Configuration du bouton sans fil

La sortie étant configurée, il est nécessaire d'associer une entrée vers une sortie.

  • appui de 3 secondes sur le bouton >I,
  • choix de la sortie :
    changement par le bouton >I,
    puis validation par le bouton OK.
  • 3 appuis successifs sont à opérer sur le bouton à programmer ( temps max 3s ),
    L'annulation de la configuration  est réalisée par 6 appuis successifs.
Nota : Dans le mode " O I " 2 boutons sont à configurer :
  • modification par le bouton >I,
  • "Arrêt" clignotement de 2 Hz,
  • "marche" clignotement de 4 Hz,
La led de " témoin de signal " doit s'allumer en vert fixe.

Choisir le bouton " 0 " clignotement 2Hz ou " I " clignotement 4Hz en appuyant sur le bouton >I

Reset général du module

1 – Appui des 2 boutons OK et >I pendant 20 secondes jusqu’à clignotement de toutes les leds.

2 – Durant le clignotement des leds, appui des 2 boutons OK et >I durant 3 secondes jusqu'à ce que les leds soit en fixes.

Schneider Electric France

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies