Consulter notre FAQ
Comment configurer rapidement une régulation PID à partir un variateur altivar gamme ATV212 ?
Le variateur de fréquence ATV212 est le successeur des variateurs de la gamme ATV21.
Cette gamme de variateur est dédié à toutes les applications HVAC de ventilation et de pompage existant dans les bâtiments tertiaires et commerciaux, ainsi la ventilation, le traitement d'air, les pompes à chaleur, etc...
Il est conçu pour générer et optimiser un couple qui est fonction du carré de la vitesse typique de ces applications.
Ces environnements de type Batiment " Building" sont caractérisés par des contraintes sévères aussi bien du point de vue limitation d'harmoniques que du point de vue radio-perturbations. Le variateur ATV21 permet l'un et l'autre de part :
- sa technologie C-Less capable de limiter drastiquement les harmoniques de 0 à 50 Hz,
- ses filtres CEM performants adaptés aux normes de niveau de radio-perturbation exigées dans ces milieux.
La fiche jointe à ce dossier garantit la mise en service rapide d'une régulation PI à partir du variateur de vitesse ATV212 .
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: