Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment faire fonctionner un moteur à partir d'un variateur ATV61 ou ATV71 lorsque la commande est issue du bornier et la consigne de la mollette de l'afficheur ?
Précision importante
Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé ‘’ Réglage usine ‘’
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
Menu : 1.12 ==> Réglages usine. ==> Config.source = Macro-config,
Groupes paramètres : cocher la case "Tous"
Retour aux réglages usine = Yes (appuyer deux fois de suite sur la molette).
Configuration
Il est nécessaire de séparer les canaux consignes et commandes puisque l’ordre de marche sera activé à partir du bornier (entrée LI1) et la consigne sera issue de la mollette du terminal :
- Menu 1.6 COMMANDE ==> Profil = Séparé,
- Menu 1.6 COMMANDE ==> Canal Réf.1 = HMI,
- Menu 1.6 COMMANDE ==> Canal Cde1 = Borniers.
- ponter LI1 et +24 pour obtenir l'ordre de marche,
- se positionner au paramètre "Ref. Fréquence HMI" obtenu à partir de : Menu 1.2 Surveillance ==> Réf. Fréquence HMI,
- tourner la mollette.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus