Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est le principe de fonctionnement d'une régulation ?
Le principe de fonctionnement d'une régulation est le suivant.
Pour réguler un système physique, il faut :
- Mesurer la grandeur réglée avec un capteur.
- Analyser : c'est la fonction du régulateur. Le régulateur compare la grandeur réglée avec la consigne et élabore le signal de commande.
- Agir sur la grandeur réglante par l'intermédiaire d'un organe de réglage.
Structure de principe d'un régulateur :
- Le régulateur compare la mesure et la consigne pour générer le signal de commande.
- Le signal de mesure est l'image de la grandeur réglée, provenant d'un capteur et transmetteur et transmise sous forme d'un signal électrique ou pneumatique.
- La consigne peut-être interne (fournie en local par l'opérateur) ou externe (via une supervision).
- L'affichage de la commande se fait en % et généralement en unités physiques pour la consigne et la mesure.
si un régulateur est en automatique, sa sortie dépend de la mesure et de la consigne.
Ce n'est pas le cas s'il est en manuel.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus