A partir de quelle tension le défaut I/O apparait-il sur les modules TOR à sorties statiques 24 et 48 VCC des automates Premium et M340 ?
Tous les modules à sorties statiques 24 VCC et 48 VCC comportent un dispositif de contrôle de la tension pré-actionneurs. Ce dispositif contrôle que la tension d’alimentation se trouve à un niveau suffisant afin de garantir le bon fonctionnement des voies du module.
Pour les modules 24 V, une tension supérieure à 18 V ne provoque pas de défaut. Une tension inférieure à 14 V est signalée par le défaut I/O.
Pour les modules 48 V, une tension supérieure à 36 V ne provoque pas de défaut. Une tension inférieure à 24 V est signalée par le défaut I/O.
Remarques :
Pour les modules 24 V, une tension supérieure à 18 V ne provoque pas de défaut. Une tension inférieure à 14 V est signalée par le défaut I/O.
Pour les modules 48 V, une tension supérieure à 36 V ne provoque pas de défaut. Une tension inférieure à 24 V est signalée par le défaut I/O.
Remarques :
- Ce défaut est un défaut non bloquant, l'automate reste en RUN.
- Le bit système %S10 est l'image du défaut I/O.
Offre concernées :
- Les modules à sorties statiques BMXDDO et BMXDDM de la gamme M340,
- Les modules à sorties statiques TSXDSY, TSXDMY de la gamme Premium.