Comment réaliser une copie d'écran d'un terminal fonctionnant avec Vijeo Designer ?
Pour réaliser une copie d'écran d'un terminal programmé sous Vijeo Designer, il est nécessaire :
Remarques :
La variable d'instantané _ScreenSnapshot.control contrôle les opérations d'instantané.
Les valeurs suivantes définissent l'opération d'instantané :

Exemple de paramétrage d'un commutateur :
L'appui sur le commutateur affectera la valeur 2 à la variable _ScreenSnapshot.control et déclenchera la copie.
- d'activer la propriété Copie d'écran de la cible,
- affecter la valeur 2 à la variable _ScreenSnapshot.control généralement à l'aide d'un commutateur placé sur l'écran à copier.
Remarques :
La variable d'instantané _ScreenSnapshot.control contrôle les opérations d'instantané.
Les valeurs suivantes définissent l'opération d'instantané :
- 0 : Aucune opération
- 1 : Enregistrer
- 2 : Imprimer
- 3 : Enregistrer et Imprimer
Exemple de paramétrage d'un commutateur :
- Opération : Mot
- Source : 2
- Destination : _ScreenSnapshot.control
L'appui sur le commutateur affectera la valeur 2 à la variable _ScreenSnapshot.control et déclenchera la copie.