Est-il possible de raccorder les câbles aluminium aux bornes cuivre des disjoncteurs, contacteurs et variateurs via des cosses bimétal ?
Les câbles aluminium sont généralement moins onéreux que les câbles cuivre, ils sont donc préférentiellement utilisés lorsqu'il doivent véhiculer de fortes puissances via des diamètres de câble importants.
Toutes les bornes Schneider des composants puissance tels que les disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs, variateurs, inductances, etc. sont en cuivre.
Hors les deux métaux en contact l'un avec l'autre subissent dans l'atmosphère une corrosion dûe non pas au courant électrique mais à une réaction chimique.
Les cosses bimétal aluminium/cuivre permettent de pallier cet aléa car les deux métaux sont soudés.
Schneider Electric ne commercialise pas ce type de borne mais il existe de nombreux fournisseurs accessibles sur le Web.