Consulter la FAQ

Sous Vijeo Designer, comment créer le fichier d'application utilisateur compressé *.vda ?

Date de publication : 11 juin 2020

Procéder comme suit pour créer le fichier d'application utilisateur compressé avec Vijeo Designer de version supérieure ou égale à V4.6 :

  • dans les propriétés de la cible, définir la propriété ' Transférer ' sur ' Système de fichiers ' et  
  • définir le ' Chemin d'accès ' au répertoire dans lequel sera créé le fichier.
  • effectuer le transfert de l'application via le menu Générer > Transférer Tout.

A la fin du transfert, Vijeo Designer a créé un fichier .vda dont le nom est celui de la cible comme par exemple Cible1.vda.

Remarque : cette procédure est uniquement valable pour la gamme iPc Series.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.