Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Pour un calibre identique, est ce que les bobines des contacteurs série " F " sont identiques ou différentes suivant que le contacteur choisi est bipôlaire, tripôlaire et tétrapôlaire?
A calibre identique, les bobines des contacteurs de la série "F" sont identiques quelque soit le nombre de pôles puissance de ces contacteurs (bipôlaire, tripôlaire ou tétrapôlaire).
Ainsi par exemple, les bobines 24VDC de référence LX4FK024 équipent les contacteurs LC1F4002 (bipolaire) , LC1F400 (tripolaire) et LC1F4004 (tétrapolaire), lesquels sont dimensionnés pour un courant maximal en AC1 de 500A.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: