Comment palier à la perte du programme sur TSX07 lorsque la batterie interne n'assure plus son rôle ?
L'automate Nano TSX07 est muni d'une EEPROM interne permettant de rendre le programme non volatile.
Sous PL707, via le menu Automate -> Transférer, réaliser un transfert PC => AP puis AP => EEPROM en validant l'option "Maitre".
Illustration :
Remarque :
L'option Maître permet de paramétrer l'application dans l'EEPROM comme application "maître", ce qui signifie qu'à chaque mise sous tension, l'automate compare l'application présente en RAM avec celle en EEPROM.
Si une différence est détectée, l'application stockée en EEPROM est copiée dans la RAM de l'AP, et l'AP est démarré en RUN (sauf si une entrée Run/Stop configurée dans l'application est en STOP).