Comment déterminer la référence d'un variateur de fréquence ATV pour un moteur à deux vitesses PV et GV ?
Un moteur à deux vitesses à enroulements séparés comporte 2 jeux de 3 enroulements, chaque jeu de 3 enroulements comporte un nombre de pôles différents, l'utilisation de l'un ou l'autre jeu de trois enroulements générera alors 2 vitesses différentes : une Grande Vitesse (GV), une Petite Vitesse (PV).
De fait, deux moteurs cohabitent dans le même châssis.
Pour déterminer le variateur de fréquence capable d'alimenter un tel moteur, Il sera tenu compte des caractéristiques du jeu de trois enroulements GV :
- tension d'entrée : monophasée ou triphasée ?
- valeur de la tension : 230VAC ou 400 VAC ?
- Intensité nominale de ce jeu de trois enroulements ou puissance plaquée moteur ?
mais aussi du type d'application :
- pompe ou ventilateur dans le secteur tertiaire ==> ATV212,
- pompe ou ventilateur dans le secteur industriel ==>ATV12, ATV312, ATV32, ATV61,
- autres process ==> ATV12, ATV312, ATV71.
Ensuite le variateur n'alimentera que les entrées puissance des enroulements GV.
Publié pour: Schneider Electric France