Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que variateur ATV212 a la capacité de protéger un échauffement moteur via des sondes PTC ?


Le variateur ATV212 dispose de cette fonctionnalité de protection d'un échauffement moteur via des sondes PTC.

La fonction surveillance thermique via les sondes PTC est possible avec l'entrée analogique VIB.


Câblage
 
Câbler 3,3 kohms ¼ Watt entre les bornes PP et VIB , puis les 3 sondes en série entre les bornes VIB et CC.

 

Paramétrage

  • positionner le paramètre F645 à 1 ou 2, ces deux valeurs convertissent VIB en une entrée sonde thermique,
    F645 =1 (mode défaut : alarme OH2 et variateur à l'arrêt), 
    F645 =2 (mode alarme seulement : OH2),

  • positionner F646 à la valeur de détection du seuil PTC.


Précision importante

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine '' .
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
                                    TYP = 3

Cette fiche considère que :

  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),

  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,

  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur ,

  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).

     

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?