Comment configurer un redémarrage automatique et une reprise à la volée sur ATV212 ?
Pour configurer un redémarrage automatique :
- paramétrer F303 à N avec N = Nombre de tentatives de redémarrage :
menu F... ==> F303 = N.
A chaque tentative, le variateur teste la présence d'un défaut de type : coupure réseau momentané, surintensité, surtension, surcharge et surchauffe,
- si le défaut est tjrs présent => attente nouvelle tentative,
- si le défaut a disparu => redémarrage.
Dès que le paramètre F303 est différent de 0, la reprise à la volée est effective sans avoir besoin de programmer le paramètre suivant qui concerne la reprise à la volée.
Pour configurer une reprise à la volée
Attention : Ne pas utiliser en cas d'alimentation de plusieurs moteurs en parallèle.
Si la fonction F303 de redémarrage automatique a été programmée, cette fonction de reprise à la volée est programmée d'office, sinon :
- paramétre F301 à 1 : menu F... ==> F301 = 1,
La reprise à la volée n'est activée que lorsque l'alimentation est restaurée après avoir été coupée. Pour effectuer une reprise à la volée après un ordre de marche alors F301 = 3.
Précision importante
Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''.
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
TYP = 3
Cette fiche considère que :
- les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
- le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
- le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
- le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).