Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Substitution des XPSAT3410 par les XPSATE3410. Comment rajouter un contact supplémentaire à l'XPSATE3410
L'ancien module de sécurité Preventa de référence XPSAT3410 dédié à la surveillance d'arrêt d'urgence et d'interrupteurs est remplacée par le module de référence XPSATE3410.
L'écart entre les deux modules est lié au fait que le nouveau module comporte moins de sorties de sécurité que l'ancien :
- le nouveau modèle XPSATE3410 dispose de 5 contacts NO dont 3 à fermeture retardé,
- l'ancien modèle XPSAT34410 disposait de 6 contacts NO (3 contacts directs et 2 retardés) en plus d'un contact NF.
Pour néanmoins pouvoir rénover avec toutes ses fonctionnalités l'ancien par le nouveau, il sera nécessaire d'utiliser des modules de sécurité Preventa pour extension du nombre de contacts de sécurité, ainsi le module Preventa de référence XPSECME5131P ou C ( avec bornes à vis ou à ressort).
Cela vous a-t-il été utile ?