{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
{}

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ

Est ce que le variateur de fréquence ATV312 permet à sa consigne de vitesse de commuter d'une valeur issue d'une de ses entrées analogiques 0-10V ou 4-20mA vers une valeur issue d'un +vite/-vite ?


Introduction

Comment mettre en œuvre le basculement d'une consigne +/- vite vers une consigne 4/20mA sur un variateur ATV312.


Paramétrage

Suppression des fonctions incompatibles
  • Menu FUn  => SAI =>  SA2 = nO,
  • Menu FUn  => PSS => PS2 = nO,
  • Menu FUn  => PSS => PS4 = nO.

Paramétrage du + vite - vite
 
  • Menu CtL => LAC = L2 . (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT)
  • Menu CtL => Fr1 = UPdt.
  • Menu FUn => UPd => uSP = LI3.
  • Menu FUn => UPd => dSP = LI4.
  • Menu FUn => UPd => Str mettre votre choix ( n0 si vous souhaitez aucune mémorisation de la vitesse après coupure de courant; RAM pour une mémorisation lorsque les ordres de marche disparaissent; ou EEP pour conserver en permanence dans une mémoire la dernière vitesse atteinte, lorsque le réseau d'alimentation ou les ordres de marche disparaissent)

Paramétrage de l'entrée analogique  AI3 (4/20mA)  sur le second canal de consigne
 
  • Menu CtL => Fr2 = AI3.

Paramétrage de l'entrée du basculement de consigne

L'entrée de basculement de consigne choisie est l'entrée LI5.

A l'activation de LI5 (LI5 à 1), la consigne de vitesse est obtenue à partir de l'entrée analogique AI3 en 4-20mA.
  
A la désactivation de LI5 (LI5 à 0), la consigne de vitesse est obtenue à partir de la fonction +vite/-vite matérialisée par les entrées LI3 et LI4.
 
  • Menu CtL => rFC = LI5.

Précision importante

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé ‘’ Réglage usine ‘’
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
Menu CtL ==>   CFG = Std.
                     ==>  FCS = InI (le paramètre repasse à no à la fin).

Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d’un produit neuf sortie carton).
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d’écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues.
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur.
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l’afficheur (validation, arborescence).
En savoir plus

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.
En savoir plus