Comment configurer la fonction plus vite / moins vite (+vite / - vite) sur un ATV32 via des entrées logiques ?
Par rapport aux autres variateurs de fréquence de la gamme Altivar de Schneider Electric, le variateur de fréquence ATV32 possède en plus de la partie entraînement des modules supplémentaires destinés à lui assurer une autonomie complète de fonctionnement sans avoir besoin de rajouter de la logique programmée ou des modules sécurité :
- module ATV Logic intégré : peut remplacer un relais programmable Zelio,
- module sécurité intégré : peut remplacer un module sécurité Preventa.
Cette fiche garantit la mise en service rapide de la la fonction +vite / - vite du variateur de vitesse ATV32. ATV logic et ATV sécurité seront traitées ultérieurement.
A partir des réglages usine, il est possible de mettre en oeuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.