Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-il possible de modifier en ligne la valeur de préselection d'un temporisateur avec PL7 Micro / Junior / Pro ?
La valeur de préselection est modifiable par écriture de l'objet %TMx.P dans un réseau programmé ou une table animée.
La nouvelle valeur est prise en compte à la prochaine activation du temporisateur.
Remarques :
- Le paramètre Reg ( Réglage) doit être défini sur Yes (case à cocher validée) dans la configuration du temporisateur.
- Lors d'une reprise à froid (activation de %S0), c'est la valeur initialement configurée qui sera prise en compte.
Cette dernière peut être modifiée par l'éditeur de variable, mais pour la garder il faut activer une reprise à froid.
Cela vous a-t-il été utile ?