En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quel est le taux de distorsion harmonique d'un démarreur ATS48 ?

L’ATS48 génère des harmoniques de courant uniquement durant les phases d’accélération et de décélération.

En régime permanent , ces harmoniques sont négligeables (THD < 2 %) et deviennent nulles (0 %) lorsque le démarreur est bypassé.


Le niveau d’harmoniques dépend de l’impédance de l’installation et varie en fonction de la charge du moteur, car le facteur de puissance n’est pas constant.

Les valeurs maximales ci‑dessous sont représentatives d’un cas général (uniquement pendant l’accélération/décélération) :

  • Harmoniques de rang 5 : 20 % de la fondamentale
  • Rang 7 : 14 % de la fondamentale
  • Rang 11 : 9 % de la fondamentale
  • Rang 13 : 6,7 % de la fondamentale

Les harmoniques de rang supérieur sont pratiquement négligeables.

L’utilisation d’une inductance de ligne permet de limiter la pollution harmonique.

Vous trouverez ci‑après les autres utilisations d’une inductance de ligne : inductances de ligne pour démarreurs ATS48.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: