Quel est le calibre du disjoncteur à utiliser pour protéger l'alimentation contrôle du démarreur ATS22 ?
Le calibre du disjoncteur (Q3 sur les schémas électriques) à utiliser pour protéger l'alimentation contrôle (bornes CL1 /CL2) du démarreur ATS22 varie en fonction du calibre du démarreur et de son ventilateur
Le tableau ci-dessous permet de calculer la puissance à fournir au contrôle du démarreur à partir de ces deux critères.
Exemple
L'alimentation contrôle du démarreur ATS22D47 exige une puissance de 20 W sans ventilateur et de 34 W avec ventilateur.
Sachant que la tension de l''alimentation contrôle est de 220VAC, le courant sera alors de 0,1A en charge nominale.
Le disjoncteur(Q3) sera donc dimensionné à 0.1A.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.