Comment interpréter et résoudre le défaut E-20 (E20) qui s'affiche sur le variateur ATV212 ?
Le défaut E-20 qui peut s'afficher sur un variateur ATV212 révèle un réglage du "boost couple" : paramètre F402 trop élevé pour le bus continu du variateur.
Pour corriger le défaut :
- Vérifier les informations du moteur configurées dans le variateur : courant (F415), nombre de tours (F417), tension (uLu), fréquence uL,
- Recommencer l'autoréglage du variateur : F400 sur 2
- réduire la valeur du paramètre F402,
- augmenter les rampes d'accélération et de décélération,
- régler le moteur en loi U/F : paramètre Pt sur 0 et paramètre de boost tension Ub<5%, tenter ensuite un ultime test avec Ub=0 et Pt =0.
Si le défaut est toujours présent, le bus continu du variateur est trop faible pour l'application, il est nécessaire d'utiliser un variateur dédié industrie (ATV12, ATV320, ATV340, ATV6** ou ATV9**).
-
Si avant ce défaut E-20, deux défauts de préalarme "C" ou "P" ont été recensés, c'est que le variateur était déjà soit en limite de courant, soit en surtension sur son DC