{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment configurer un Lexium05 en CANopen sous SoMachine ?

Voici un exemple de configuration d'un Lexium05 avec SoMachine V3.0 :

  • Créer une nouvelle machine.
  • Depuis l'onglet Configuration, déposer un contrôleur, par exemple un M238.
  • Ajouter l'équipement CANopen Optimized en cliquant sur l'illustration du contrôleur au niveau de son port CAN.
  • Depuis l'onglet Programme, cliquer droit sur Application et choisir Ajouter un objet > POU... .
  • Nommer le POU et choisir le language d'implémentation comme par exemple Language CFC.
  • Ajouter dans la tâche MAST l'appel à ce POU en double-cliquant sur MAST.

  • Ajouter un équipement à partir d'un modèle en cliquant droit sur CANopen_Optimized (CANopen optimized).
  • Nommer  l'équipement et sélectionner le modèle d'équipement Lexium 05 (Man + Tune Visu).
  • Indiquer l'adresse CAN de l'équipement et préciser le POU recevant le Bloc fonction pour l'équipement d'E/S 'LEXIUM05' (c'est à dire le POU créé précédemment).





La configuration est terminée.
Il suffit de transférer l'application dans le contrôleur et une fois en ligne de double-cliquer sur LEXIUM05_ManVisu pour commander le Lexium.




Remarque :
le principe reste le même pour la configuration d'un ATV.

Schneider Electric France

Cela vous a-t-il été utile ?