{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment identifier le port Ethernet d'un terminal Magelis XBTGT ?

Le port Ethernet d'un terminal XBTGT a une connectique RJ45 sérigraphie ETHERNET.
La prise est dotée de 2 LEDs de signalisation.

Remarque :
Le port série RS485 d'un XBTGT dispose également d'une connectique RJ45 sérigraphiée COM1, COM2  ou RS485.
Il est important de ne pas les confondre.

Schneider Electric France

Cela vous a-t-il été utile ?