Consulter la FAQ

Pourquoi l'élément de précâblage LU9MR1C ne se monte plus sur les nouvelles embases LUB12/32?

Date de publication : 23 juillet 2020


La gamme de démarreur-contrôleur TESYSU  a évolué tant au niveau esthétique que fonctionnel :
  • homogénéité des couleurs des offres départs moteurs Schneider (puissance en noir, contrôle en blanc),
  • évolution de la connectique des contacts auxiliaires : LUB12 / LUB32.
Ecart niveau connectique entre les deux versions de LUB12 et LUB32

Les contacts 13-14 et 21-22 étaient situés sur le module démontable LU9BN11.

Lorsqu'un inverseur devait être monté à partir de ces modules LUB12/LUB32, il suffisait donc d'ôter le module LU9BN11 et de le remplacer par le module LU9MR1C qui assurait la jonction entre la base et le module inverseur de référence LU2MB0.

Depuis 2012, la connectique des contacts 13-14 et 21-22 autrefois assurée par le module démontable référence LU9BN11 est devenue fixe, il n'est plus possible de construire un inverseur à partir de ces deux références LUB12 et LUB32.

Pour pouvoir monter un inverseur, il est impératif d'utiliser un module puissance LUB120 ou LUB320 auquel il sera nécessaire d'ajouter le module LU9MR1C.
  
 








 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.