Comment vérifier si le contacteur de Bypass n'est pas soudé lorsque le démarreur ATS22 affiche le défaut BPF ?
Les causes de l'apparition du défaut BPF sont les suivantes :
-
contacteur de bypass soudé,
-
composant de puissance détérioré.
Pour dissocier ces deux défauts, la procédure suivante pourra être appliquée car elle permet de pointer le défaut "contacteur de bypass" soudé :
Cette procédure consiste à :
-
affecter à la sortie relais à contact sec R1 du variateur la fonctionnalité Strt,
menu Entrées/Sorties( I/O) ==> r1 [Relais R1] = Strt,
le relais R1 sera alors activé pendant le processus de démarrage jusqu'à ce que le contacteur de bypass soit fermé.
-
vérifier l'état de ce relais lors d'un démarrage :
Si le relais R1 est désactivé durant la phase de démarrage, la cause du défaut BPF sera certainement le contacteur de bypass soudé.
Si, par contre, il est désactivé, la cause en sera un composant de puissance détérioré.