{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les références des contacteurs tétrapolaires de la gamme TESYSD Everlink et de référence LC1DxxA lorsqu'ils sont utilisés en AC3 (moteurs classiques)?


Sur catalogue, les contacteurs tétrapolaires de la gamme TESYSD Everlink et de référence LC1DxxA ne sont référencés que pour une utilisation en AC1 (alimentation de charge résistive), ainsi le contacteur LC1DT40 permet d'alimenter une charge résistive de 40A.

Il est néanmoins possible d'alimenter un moteur avec un contacteur tétrapolaire et le tableau suivant indique l'adéquation entre l'intensité moteur et la référence du contacteur :
  • 16 A en AC3 => LC1DT40A,
  • 25 A en AC3 => LC1DT60A,
  • 32 A en AC3 => LC1DT60A,
  • 40 A en AC3 => LC1DT80A,
  • 50 A en AC3 => LC1DT80A,
  • 63 A en AC3 => LC1D115004,
  • 80 A en AC3 => LC1D115004.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus