Quel peut être l'origine d'un dysfonctionnement en régime IT d'un variateur de vitesse de type ATV12, ATV312, ATV212,ATV32, ATV61 et ATV71?
Constat
Une installation comprenant les variateurs de vitesse suivants : ATV12, ATV312, ATV212, ATV32, ATV61 et ATV71 peut être sujette aux aléas suivants :
- Le disjoncteur de tête déclenche pour les régimes de neutre non IT,
- Le contrôleur d'isolement détecte un premier défaut pour les régimes de neutre IT.
Cause
Solution
Les variateurs ATV12, ATV312, ATV212, ATV32, ATV61 et ATV71 ...M2 et N4 comportent des filtres RFI intégrés pour lutter contre les radio-perturbations mais il est possible de déconnecter la liaison de ces filtres à la masse, génératrice de fuites à la terre.
Attention : les variateurs ATV61Wxx. ne disposent pas de cette possibilité.
Procédures
- Pour déconnecter les filtres des variateurs ATV212 et anciens ATV21, cliquer sur le lien suivant : Deconnexion filtre ATV212 et ATV21,
- Pour déconnecter les filtres des variateurs ATV312 et anciens ATV31, cliquer sur le lien suivant :Deconnexion filtre ATV312 et ATV31,
- Pour déconnecter les filtres des variateurs ATV61 et ATV71, cliquer sur le lien suivant : Deconnexion filtre ATV61 et ATV71.