Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser les boites d'encastrement réf.. MTN528068 Anti-vandalisme, en maçonnerie (béton banché) ?

Oui, il est possible d'utiliser les boites d'encastrement réf. MTN528068 en maçonnerie (béton banché).
Face arrière jaune déclipsable pour permettre la fixation par clouage de la boite sur la banche en bois.
Défonçage de la partie avant (opercule) une fois le scellement effectué.
Possibilité également de clipser jusqu'à 3 boites pour un assemblage vertical garantissant ainsi un entraxe de 71 mm.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?