{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la correspondance entre les entrées / sorties des Twido TWDLMDA20DTK / TWDLMDA40DTK et la couleur des fils des câbles TWDFCW30M / TWDFCW50M ?

Les cordons TWDFCW30M (3m) TWDFCW50M (5m) se raccordent sur les automates Twido modulaires TWDLMDA20DTK / TWDLMDA40DTK.
Ces cordons sont équipés d'un connecteur HE10 26 contacts à une extrémité et de fils libres à l'autre extrémité. La section des fils est de 0.035mm²

Le TWDLMDA20DTK (1 connecteur HE10 26 broches ) nécessite 1 câble TWDFCWx0M.
Le TWDLMDA40DTK (2 connecteurs HE10 26 broches ) nécessite 2 câbles TWDFCWx0M.

La correspondance entre les entrées / sorties et la couleur des fils est la suivante :


Remarque :
L'instruction de service des Twido modulaires figure en pièce jointe.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus