Comment raccorder les modules analogiques BMXAMI0410, BMXAMO0210, BMXAMO0410, BMXAMO0802 et BMXAMM0600 à l'aide des cordons BMXFTW301S et BMXFTW501S ?
Les cordons BMXFTW301S (3m) et BMXFTW501S (5m) sont utilisables avec les modules analogiques BMXAMI0410, BMXAMO0210, BMXAMO0410, BMXAMO0802 et BMXAMM0600.
Ces cordons sont équipés d'un bornier à ressort débrochable et composés de 20 fils de 0.34mm².
La correspondance entre les bornes des modules BMXAMI0410, BMXAMO0210, BMXAMO0410, BMXAMO0802 et BMXAMM0600 et les fils des cordons BMXFCW301S / BMXFCW501S est la suivante :
Remarque :
Ces schémas sont extraits du manuel utilisateur 07/2011 Modicon M340 avec Unity Pro / Modules d’entrée/sortie analogiques.