Comment contrôler par programme l'état de la pile d'une carte d'extension mémoire sur les automates TSX Micro et Premium ?
Le bit système %S67 est l'image de l'état de la pile principale sur les cartes d'extension mémoire Micro, Premium et Quantum.
Ce bit à l'état 1 indique un défaut pile.
Il est programmable dans PL7, Unity Pro et Control expert.