Quelle version minimale de Vijeo Designer est nécessaire pour programmer la référence HMIS5T associée aux modules HMIS655 ou HMIS855 ?
La programmation du terminal Magelis référence HMIS5T (module arrière) associé à la référence HMIS65 ou HMIS85 (module avant), nécessite Vijeo Designer V6.0 SP3 (SP3 : Service Pack 3).
Vijeo Designer en version Limited Edition permet également de programmer ce terminal.
Remarques :
Depuis Avril 2012 les produits vendus sous les références HMISTU655 et HMISTU855 sont composés de :
Illustrations :
Sélection de la cible HMIS5T(HMIS65/S85) (320x240)

Exemple de l'étiquette sur la boite d'emballage d'un terminal HMISTU855.

Vijeo Designer en version Limited Edition permet également de programmer ce terminal.
Remarques :
Depuis Avril 2012 les produits vendus sous les références HMISTU655 et HMISTU855 sont composés de :
- HMISTU655 = HMIS65 + HMIS5T
- HMISTU855 = HMIS85 + HMIS5T
Dans Vijeo Designer le modèle de la cible doit être HMIS5T(HMIS65/S85) (320x240).
Illustrations :
Sélection de la cible HMIS5T(HMIS65/S85) (320x240)
Exemple de l'étiquette sur la boite d'emballage d'un terminal HMISTU855.