{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la référence de la pile de sauvegarde des Terminaux de dialogue HMIGXO3502 et HMIGXO5502 ?

La pile de sauvegarde des Terminaux de dialogue HMIGXO3502 et HMIGXO5502 porte la référence HMIZSBA1.

Remarques :
  • La pile est fournie avec le produit.
  • Le terminal HMIGXO3501 ne dispose pas de logement pour une une pile de sauvegarde.

Cela vous a-t-il été utile ?