{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quel est la compatibilité entre les firmwares des relais programmables Zelio de références SR2, SR3 et le logiciel ZelioSoft ?
Depuis juillet 2011, les afficheurs LCD du relais programmable Zelio de référence SR2A (DOM>1141), SR2Bxxxx24xx) (DOM> 1126), SR2BxxxxxSPxx (DOM>1149), (SR3 DOM>1141) ont évolué .
ATTENTION
Pour pouvoir programmer les relais programmables Zelio dont la version de firmware est >= 4.04 , il est nécessaire d'utiliser le logiciel Zeliosoft dont la version est >= 4.5.
ZelioSoft V4.3 ou inférieur ne permet pas de les programmer
Remarque 1
Zeliosoft de version >=4.5 permet la programmation des relais programmables SR2A, SR2B et SR3 quelque soit la version de firmware.
Remarque 2
Si un relais programmable de firmware >=4.04 est néanmoins utilisé avec Zeliosoft de version inférieure ou égale à 4.4 , il n'y aura pas destruction, seulement une anomalie d'affichage (2 premières lignes actives, deux dernières lignes inactives, toutes les icones sont actives)

Méthodologie pour mettre à jour un programme dans le relais programmable intégrant le nouvel afficheur


De façon générale, le transfert d'un programme dans un zelio peut être réalisé soit directement à partir d'un PC, soit via une cartouche mémoire backup SR2MEM02

Transfert directement à partir du PC
il suffira alors de vérifier la version de firmware du relais programmable Zelio :
si cette version est inférieure 4.04 (zelio avec ancien afficheur)    ==> il n'y aura pas de difficulté quelque soit la version de Zeliosoft,
si cette version est = 4.04 (zelio avec nouvel afficheur)               ==> seul Zeliosoft à partir de la version V4.5 pourra charger le programme dans le relais programmable Zelio.

Transfert via la cartouche mémoire SR2MEM02
Attention !
En complément du programme d'application classique, la cartouche SR2MEM02 contient le firmware du relais programmable Zelio, en conséquence :
  • si le relais Zelio est doté du nouvel afficheur et si la cartouche SR2MEM02 a été écrite par Zeliosoft V4.5 ==> pas de difficulté de transfert de la cartouche vers la mémoire interne du zelio si utilisation de Zeliosoft = V4.5,
  • si le relais Zelio est doté de l'ancien afficheur et si la cartouche SR2MEME02 a été écrite par ZelioSoft de version inférieure à V4.4 ==> pas de difficulté de transfert de la cartouche vers la mémoire interne du Zelio si la version de ZelioSoft est identique à celle du firmware du relais Zelio,
  • si le relais zelio est équipé de l'ancien afficheur et si la cartouche a été écrite avec Zeliosoft de version = 4.5 ==> pas de difficulté de transfert de la cartouche vers la mémoire interne du zelio si utilisation de ZelioSoft = V4.5,
  • si le relais zelio est équipé du nouvel afficheur et si la cartouche a été écrite avec ZelioSoft de version < V4.4 , il va être nécessaire de mettre à jour la cartouche, la procédure est détaillée ci-après.

Procédure de remise à jour de la cartouche backup SR2MEM02

1° transfert du programme de la mémoire backup SR2MEM02 vers la mémoire interne du zelio équipé de l'ancien afficheur,
2° transfert du programme de Zélio équipé de l'ancien afficheur vers le PC pour sauvegarde sur disque , il est possible d'utiliser ZelioSoft 4.5 mais aussi une version antérieure,
3° ouverture de ZelioSoft 4.5 et import du fichier précédent,
3° transfert du programme du PC vers la mémoire interne du relais Zélio équipé du nouvel afficheur, toujours avec ZelioSoft = 4.5,
4° transfert du programme de la mémoire interne du Zélio vers la cartouche backup SR2MEM02.

Schneider Electric France