En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment animer les objets figurant d'un écran d'exploitation de Unity Pro ?

Dans EcoStruxure Control Expert (anciennement Unity Pro), l’écran d’exploitation est l’outil intégré pour créer et gérer les interfaces opérateur directement liées à votre automate. Ces écrans permettent de :

  • Visualiser les variables du programme en temps réel.

  • Piloter les sorties ou modifier les entrées via des objets interactifs.

  • Animer des objets graphiques (lampes, barres de niveau, voyants, boutons) en fonction de l’état des variables.

Pour que ces animations fonctionnent correctement :

  1. Il faut lier chaque objet graphique à une variable du programme.

  2. Puis, valider l’écriture des variables pour que l’éditeur prenne en compte ces liaisons.

    • Via la touche F7,

    • Via le bouton “Valider” dans la barre d’outils de l’éditeur d’écran.

Cette étape est obligatoire : sans validation, l’objet reste statique même si la variable change dans le programme.
Illustration :
Unity

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: