Comment définir et localiser une structure sous SoMachine ?
Lorsque l'on définit une structure (DUT) sous SoMachine et que l'on souhaite la localiser, elle doit être alors localisée avec un mot %ML.
Ce mot de type LWORD (long word) est un mot de 64bits soit 2 %MD (32bits) ou 4 %MW(16 bits).
Ce mot de type LWORD (long word) est un mot de 64bits soit 2 %MD (32bits) ou 4 %MW(16 bits).
Illustration : Déclaration d'une structure de Type Polygonline, localisation en %ML0 de la variable MaStruc de Type Polygonline