Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les références VW3A8306R et VW3A8306RC ?


Les références VW3A8306R et VW3A8306RC sont deux terminaisons de lignes pour bus de terrain.
  

Terminaison de ligne VW3A8306RC


Elle est dédiée aux bus MODBUS, elle possède une valeur de résistance de 120 ohms ainsi qu'une capacité de 1 nF.
 


 

Terminaison de ligne VW3A8306R
 


Elle est dédiée au bus de type JBUS, elle possède une valeur de résistance de 150ohms.


 

 

Le bus JBUS a été créé pour relier les automates d'anciennes gammes de la marque APRIL ainsi les automates SMC, PB et APRIL. Il n'est plus utilisé sur les nouvelles gammes d'automates.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?