Comment réaliser un retour aux réglages usine à partir de Somove pour un variateur Altivar ATV12, ATV312, ATV212, ATV32, ATV320, ATV61, ATV71, ATV340, ATV6X0 et ATV9X0 ?
Il est possible d’effectuer un retour aux réglages usine des variateurs ATV12, ATV312, ATV212, ATV32, ATV320, ATV61, ATV71, ATV340, ATV6X0, ATV9X0 directement depuis SoMove.
Pour cela, procédez comme suit :
- Ouvrez votre projet ou connectez-vous au variateur dans SoMove.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Équipement.
- 3.Selon le besoin pour réglage usine, sélectionner tous les paramètres ou uniquement les paramètres souhaités
ou par exemple
- 4. Faites Appliquer ou Démarrer