Consulter la FAQ

Comment mettre à jour le firmware du M258 ?

Date de publication : 04 mai 2020

Il est possible de mettre à niveau le micrologiciel du M258 en utilisant une clé USB formatée en FAT (16 ou 32).
  • Copier le contenu du répertoire C:\Program Files\Schneider Electric\SoMachine\Firmware\M258\V2.0.x.xx sous la racine de la clé USB.
    NOTE : le dossier \sys\CMD\ contient le fichier script de téléchargement.
     
  • Mettre hors tension le M258.
  • Insérer la clé USB dans le contrôleur.
  • Mettre sous tension.
    NOTE : Le voyant USB Host clignote en vert et les autres voyants de l'automate sont éteints pendant le téléchargement.
     
  • Attendre la fin du téléchargement (voyant USB Host fixe) :
    - si une erreur a été détectée, le voyant USB Host est rouge.
    - si le téléchargement s'est bien terminé, le voyant USB Host est vert fixe.
  • Retirer la clé USB.
L'automate redémarre automatiquement avec le nouveau micrologiciel si le téléchargement s'est bien terminé.

Astuce : Le dossier Firmware peut être localisé différemment sur les disques du PC. Une recherche avec l'explorateur Windows permettra de le localiser.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.