Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le cordon de programmation TSXPCX1031 se branche-t-il sur la prise AUX des automates Premium et TSX Micro ?

Non.
Le convertisseur RS232/RS485 intégré au cordon TSXPCX1031 est alimenté en 5V via l'automate. Hors la prise AUX ne dispose pas de l'alimentation 5V contrairement à la prise TER.
Par conséquent, le cordon de programmation TSXPCX1031 doit obligatoirement être raccordé à la prise TER de l'automate (ou du boitier TSXPACC01).

Remarque : Seuls le convertisseur TSXCUSB485 et le cordon TSXPCX3030 se branchent indifférement sur la prise AUX ou sur la prise TER car ils sont alimentés par la prise USB de PC.

Voir également : Quels sont les brochages des prises TER et AUX sur les automates Premium et TSX Micro ?

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?