Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser un téléchargement multiple depuis SoMachine sur un M238 avec HMISTU ou XBTGT relié en RS485 au M238 ?

Pour réaliser un téléchargement multiple, il est nécessaire de régler dans SoMachine les chemins actifs du M238 et du terminal.
Pour cela, au niveau du contrôleur M238 :

  • Ajouter une passerelle.
  • Sélectionner Filtre Aucun.
  • Parcourir le réseau.
  • Régler le chemin chemin actif. Le résultat obtenu dans l'onglet correspondant au controleur nommé ici MonAutomate.


Au niveau du terminal Magelis :
 
  • Régler également le chemin actif de l'afficheur. Le résultat obtenu dans l'onglet correspondant au HMI nommé ici XBTGT2330_2930 : 

Une fois les chemins actifs réglés le lancement du téléchargement multiple devient possible.




Remarque :
Si Vijeo Designer retourne un message '[Cible][NomDeCible][Adresse] nécessite une adresse SoMachine valide. Définissez le chemin d'accès correct etc...' alors vérifier le nom du noeud au niveau du gestionnaire d'entrées/sorties de l'afficheur dans Vijeo Designer. Vérifier également dans Vijeo Designer que la propriété 'Transférer' de la cible est définie sur SoMachine.

Illustration : Message d'erreur


Illustration : Nom du noeud  au niveau du gestionnaire d'entrées/sorties de l'afficheur dans Vijeo Designer

  
  
 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?