{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la puissance dissipée des sources centralisées pour éclairage de sécurité ?

Pyros - Source centralisée courant continu 48VCC
RéférencesCaractéristiquesDissipation (W)
OVA58200 300W - autonomie 1h42
OVA58201 600W- autonomie 1h84
OVA58202 900W- autonomie 1h126
OVA58203 1200W- autonomie 1h168
OVA58204 650W- autonomie 6h91

Pyros - Source centralisée courant alternatif 230VCA
RéférencesCaractéristiquesDissipation (W)
OVA58205 875W - autonomie 1h155
OVA58206 1250W- autonomie 1h221
OVA58207 2500W- autonomie 1h442
OVA582083500W- autonomie 1h618

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus