Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment effectuer une commutation de consigne sur un ATV12 ?


Le principe de la commutation de consigne sur ATV12 est le suivant : quelque soit le type de canal commande (CD1) ou consigne ( FR1) qui aura déjà été choisi (bornier, local, commande HMI, modbus), il sera possible de les forcer à tout moment par une des entrées L1h à L4h.

La procédure est la suivante :
  • Menu FULL ==> CTL ==> FLO = L1H à L4H,
     
  • Menu FULL ==> CTL ==> FLOC = AI1 ( entrée analogique) ou LCC (commande par afficheur déporté) ou AIU1 (commande par afficheur intégré).

Exemple
Si FLO = L3H et FLOC = A1U1, dès que L3h sera à un, la commande et la consigne du variateur seront définies sur l'afficheur intégré.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?