Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer la fonction désenfumage ou "mode feu" sur le variateur ATV212 ?


Mode feu forcé
 
Dans ce mode, il est considéré que la sécurité des biens et des personnes passent avant la protection du moteur et du matériel, la majeure partie des contrôles du variateur est shuntée.
 
  • F.. => F113 = 52 : Lorsque l'entrée RES sera à 1 (à la polarité de la borne P24), le variateur sera en mode "feu forcé".
    Dans ce mode, tout défaut détecté est ignoré, excepté s'il s'agit d'un défaut matériel.
    Dans ce cas, le variateur est réinitialisé en vue de son redémarrage.

     
  • F.. => F650 =1 ou 2 (en cas de forçage, 1 = sens avant , 2 = sens arrière),
     
  • F.. => F294 = Vitesse en cas de mode feu,
     
  • F.. => F659 détermine le type d'activité sur transition ou niveau à laquelle l'entrée marche RES sera soumise pour que le variateur fonctionne :
    F.. => F659 = 0 : activité sur transition de 0 à 1 de l’entrée RES,

    F.. => F659 = 1 ou 2 : activité sur niveau de 0 à 1 (=1) ou de 1 à 0 (=2).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?