Comment transférer l'application utilisateur vers un Magelis iPC ou un XBTGTW via la liaison Ethernet ?
Pour transférer l'application utilisateur du PC éditeur vers un Magelis iPC ou un XBTGTW via la liaison Ethernet, suivre la démarche suivante :
- Connecter le PC éditeur Vijeo-Designer et la machine cible au réseau.
- Démarrer Vijeo-Designer Runtime sur la machine cible en double-cliquant sur le raccourci Vijeo-Designer Runtime présent sur le bureau Windows.
- Dans Vijeo-Designer, au niveau de l'onglet Projet de la fenêtre du Navigateur, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le noeud de la cible, puis sélectionner Propriétés afin d'ouvrir l'Inspecteur de propriétés.
- Définir Transférer sur Ethernet.
- Entrer l'adresse IP de la machine cible dans la propriété Adresse IP cible.
Une boite de dialogue s'affiche dans l'iPC ou l'XBTGTW lorsque la connexion entre l'éditeur et la machine cible est en cours d'établissement. Ne pas fermer cette boite de dialogue.
A la fin du transfert, l'iPC ou XBTGTW redémarrera et présentera l'écran de connexion de Windows. Après avoir ouvert une session, démarrer Vijeo-Designer Runtime s'il n'est pas configuré pour démarrer automatiquement.