Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment se connecter via le driver XIP à un automate relié au réseau Unitelway ?
Il est possible de se connecter via le driver XIP à un automate Premium ou TSX Micro esclave d'un liaison Unitelway au travers d'un autre automate relié au réseau Ethernet.
Pour se connecter depuis un PC avec PL7 ou Unity Pro via le driver XIP, il faut :
- S'assurer que la connexion du driver XIP soit correctement configurée pour atteindre l'automate relié à Ethernet.(Comment configurer le driver XIP pour établir une connexion Ethernet entre un PC et un Premium PL7?
- Saisir l'adresse XWay 5 niveaux dans le champ adresse de PL7 ou Unity Pro.
Sous PL7, l'adresse est de la forme {R.S}rm.v.@ esclave.
Sous Unity Pro, l'adresse est de la forme {R.S}r.m.v.@ esclave
avec R = Réseau, S = Station, r = rack, m = module, v = voie.
Exemples :
Exemple 1 : L'automate repéré Automate A est raccordé à la voie 0 du processeur (prise TER ou AUX) de la station 1.
Si l'automate est programmé avec PL7 alors l'adresse à saisir est la suivante : {1.1}0.0.1 (R=1 / S=1 / rm=0 / V=0 / @ esclave=1).
Si l'automate est programmé avec Unity Pro alors l'adresse à saisir est la suivante : {1.1}0.0.0.1 (R=1 / S=1 / r=0 / m=0 / V=0 / @ esclave=1).
Illustration sous PL7 Pro :
Exemple 2 : L'automate repéré Automate B est raccordé à la voie 0 du coupleur en position 6 de la station 2.
Si l'automate est programmé avec PL7 alors l'adresse à saisir est la suivante : {1.2}6.0.1 (R=1 / S=2 / rm=6 / V=0 / @ esclave=1).
Si l'automate est programmé avec Unity Pro alors l'adresse à saisir est la suivante : {1.2}0.6.0.1 (R=1 / S=2 / r=0 / m=6 / V=0 / @ esclave=1).
Illustration sous Unity Pro :
Remarque :
Sous PL7, si le numéro du rack est différent de 0 alors le numéro du module est saisi sur deux chiffres (exemples : r=0, m=6 -> rm=6; r=1, m=6 -> rm=106).
Cela vous a-t-il été utile ?