Quelle est l'organisation de la mémoire d'un Premium PL7 équipé d'une carte PCMCIA ?
Lorsque le processeur est équipé d'une carte PCMCIA dans l'emplacement n° 0 , l'organisation de la mémoire est la suivante :
- La RAM interne est réservée pour les données application.
- La carte mémoire PCMCIA contient le programme et les constantes (64 à 512 K mots).
- La zone de stockage de fichiers de 128 K ou 640 K mots (selon modèle de carte PCMCIA) peut être utilisée, pour le stockage d’informations de type données de production, recettes de fabrication...
- La zone de stockage symboles de 128 K ou 256 K mots (selon modèle de carte PCMCIA) permet de disposer, sur l’automate, de la base des symboles application.
Voir également : Quelle taille de carte mémoire déclarer dans une application PL7 Micro / Junior / Pro en fonction de la référence de la carte PCMCIA ?