Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre une entrée sink et une entrée source ?

Une entrée Sink absorbe le courant provenant du capteur. L'entrée est active lorqu'elle est reliée au + de l'alimentation. Une entrée Sink est une entrée à logique positive.
Une entrée Source débite le courant dans le capteur. L'entrée est active lorqu'elle est reliée au 0 V de l'alimentation. Une entrée Source est une entrée à logique négative.

Illustration :



Exemples :
  • A gauche : Câblage de capteurs 2 fils sur un module d'automate à entrées Sink. Le commun des capteurs est relié au +24 V de l'alimentation.
  • A droite : Câblage de capteurs 2 fils sur un module d'automate à entrées Source. Le commun des capteurs est relié au 0 V de l'alimentation.



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?