Comment savoir qu'un défaut est présent sur un des modules d'un TSX MICRO ou d'un TSX PREMIUM ?
Les informations disponibles sont :
de manière générale :
-
%S10 :
- défaut d'E/S sur l'automate,
- entièrement géré par le système,
- normalement à 1 -
%S16 :
- défaut d'E/S tâche,
- normalement à 1,
- le système met à 0 sur défaut,
- l'utilisateur doit le remettre à 1
de manière détaillée :
-
%Ixy.MOD.ERR :
- défaut sur le module à l'emplacement xy,
- programmer un READ_STS %CHxy.MOD et analyser le mot %MWxy.MOD.2 -
%Ixy.i.ERR :
défaut sur la voie i du module à l'emplacement xy,
programmer un READ_STS %CHxy.i et analyser le mot %MWxy.i.2