Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment résoudre la perte du texte dans un objet Texte sous Vijeo Designer V6.1 SP2 ?

Une application est ouverte avec Vijeo Designer V6.1 SP2 et, lors de la génération du projet, Vijeo Designer retourne le message d'avertissement suivant :
     Avertissement 2033 : Nom de l'objet La propriété est vide dans [Langue1].


Solution :
Le service Service Pack SP2-1 de Vijeo Designer V6.1 doit être installé pour que ce disfonctionnement ne se reproduise pas sur d'autres applications. Concernant l'application pour laquelle ce message d'erreur apparait, il est nécessaire de supprimer les objets textes dans lesquels le texte est vide et non modifiable puis de les recréer.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?